This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:BeagleBoneBlack不显示为示例"new"项目

Guru**** 2534300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629128/ccs-ccstudio-beagleboneblack-does-not-appear-as-an-example-new-project

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我的几台计算机上安装了CCS Studio v7。  启动新的CCS项目时,在“目标”窗口下键入Beagle以查看示例目标(我要使用BeagleBoneBlack)。  

BeagleBoneBlack一词仅在我的某些计算机上返回结果-我的某些计算机上似乎缺少CCSstudio的某种插件或加载项。  我需要哪种插件来创建项目并查看示例,以获得BeagleBoneBlack和PRU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    听起来有些计算机没有安装Sitara设备支持。 没有它,BeagleBone选项将不可用。 如果您在目标字段中键入"AM",您是否看到任何可用选项?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候!  -->当我在目标字段中键入AM时,将清除所有内容-没有显示建议的处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前的假设似乎是正确的,并且缺少Sitara设备支持。 添加它的一种方法是重新运行用于安装CCS的安装程序exe,并为安装位置选择相同的目录。 安装程序将检测CCS的现有安装,并允许您添加最初未安装的其他组件。 确保您为Sitara选择了选项。

    谢谢
    KI