This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4379:调试项目:CortexA9:GEL:文件:\..\*.out:加载失败

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629222/ccs-am4379-debugging-project-cortexa9-gel-file-out-load-failed

部件号:AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

当我调试项目并加载程序文件VPFE_APP_CAPTY_DISPLAY_a9HOST_DEBUG.OUT时,控制台会提示我如下:

CortexA9:在长度0x7ff0的第0页0x800万处写入内存块时出现问题:(错误-1065 @ 0x3D5A)无法访问设备内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电源后重启板和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 CortexA9
:文件加载器:验证失败:目标写入0x800万 576.0
A9:GEL:文件:E:\CCSinstallation\ccs7\workspace1\deme\SDK\starterware\binary\VPFE_app_capture_display\bin\am43xx-evemps\cc\VPFE_app_capture_display_display_exp.a9load失败。

哪个原因会导致此问题?我该如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此验证错误非常常见,有许多潜在的根本原因。 详细信息记录在以下故障排除指南中:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    KI