This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:堆栈使用窗口很快冻结CCS7

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640108/ccs-tm4c129encpdt-stack-usage-window-soon-freezes-ccs7

零件号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我有CCS  7.3。0.0.0019万。

它运行良好,但当我打开"堆栈使用"窗口时,它会显示出来,我可以滚动浏览窗口,但除此之外,CCS几乎会冻结。 我运行的是Windows 8.1 ,可用的RAM是通过50 % 提供的。

重新启动应用程序并不能真正解决问题。 加载备份后,它运行正常,然后当我单击调试时,同一个窗口会重新启动并冻结所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我相信我可以重复这一点。 您是否在使用SDK中的示例? 项目是否使用TI-RTOS?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用任何操作系统,我使用的是tivaware和其他一些工具。我不记得我是从零开始的,还是从示例开始的。
    我还注意到,当我填满堆栈并查看它时,它总是显示已使用808字节(100 %),无论堆栈是否设置为128字节或更高。

    下面是一些更多信息以及我如何"立即解决它":
    如果我需要查看“堆栈使用”窗口(我暂停调试)并调用该窗口,则CCS将冻结大约1到2分钟,我只是等待。当窗口显示时,我可以进行浏览。
    然后我关闭窗口,CCS再次冻结,再等待1到2分钟,一切都恢复正常。
    诀窍是在你看完窗户后把它关上,只是让人很恼火,不得不等这么久
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试将主题更改为'经典',但它没有产生什么不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为此问题提交了一个错误。 跟踪ID:CCDSK-2978

    谢谢
    KI