请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在开发一个应用程序,希望将链接器命令中的默认FRAM重命名为用户定义的FRAM。 所以改变了
内存
{
。
FRAM:原点= 0x4000,长度= 0xBF80
}
至
内存
{
。
//FRAM:原点= 0x4000,长度= 0x2 (仅适用于此注释掉的情况)
APP_FRAM:原点= 0x4002,长度= 0x7F7E
}
显示以下错误消息
说明资源路径位置类型
默认内存范围与现有内存范围APP_FRAM重叠默认内存范围与现有内存范围APP_FRAM CXR_16k_edition_UART_MASTER C/C++问题重叠
我的问题是什么是默认基元(在内存视图中显示为16字节),除了在0x4000位置声明FRAM部分之外,还有什么方法可以解决这个问题。