This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TDA3:Where to download ARM compiler v 5.1 .................6 and 5.1 v.14?(编译器/TDA3:从何处下载ARM编译器v.6和Windows v

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640358/compiler-tda3-where-to-download-arm-compiler-v5-1-6-and-v5-1-14

部件号:TDA3

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,Champs:

是否有旧版本的链接?

出于项目兼容性的原因,我需要 ARM编译器5.1 v.6和v.5.1 .14。  

http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads

非常感谢

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些编译器不能公开独立下载。  我将单独向您发送一个链接,TI员工可以在其中下载较旧的编译器版本。

    谢谢,此致,

    -George