This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS版本6.1

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640198/ccs-ccs-version-6-1

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

        我们正在尝试修改我们的旧程序。 我们的旧程序代码编制工作室是CCS 4.0 和编译器版本TI 3.2。 现在,我们使用6.1 版本,这样,当我们要修改ccs6中的任何旧项目时,编译时就不会出错。 但是当我们在控制器中对十六进制文件进行编程时,它无法工作。 有时我在4.0 版本中也遇到同样的问题。

你能告诉我这背后的原因吗? 如有需要,请建议我进行更改。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul Bhakay 说:
    您能告诉我原因吗?

    没有一个简单明了的答案。 "方案不起作用"是一个相当广泛的表述,因此如果没有更多细节,很难提出建议。

    直接从CCS运行时程序是否工作? 如果是这样,它可能指向十六进制转换过程中导致十六进制编程文件无法工作的某个内容。 我建议采用更分步的方法来对此进行调试。 一些尝试的方法-尝试缩小程序不工作的位置/时间,检查并验证源代码以确保没有编程错误,请尝试使用CCS直接运行它,而不是转换为十六进制。