This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万,由存储在SD卡文件系统中的SPI提供。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640335/ccs-tms320f28335-tms320f28335-by-spi-stored-in-the-sd-card-file-system

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好~!

有人有关于TMS320F2.8335万的SD卡文件系统示例代码的一些信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,

    我们没有F2.8335万的具体示例。 但是,如果您在C2000Ware中查找,则有一个F2837xd的示例。 需要对F2.8335万进行一些更改,但通常SPI代码和策略应该很容易移植。

    您可以在此处找到示例:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \SD_card2837 \SD_card

    谢谢!
    标记