This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:Windows 10中的安装CCS失败

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637045/ccs-tms320f28035-installation-ccs-failure-in-windows-10

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../6281.dpinst.loge2e.ti.com/.../5633.ccs_5F00_config.xml</s>5633.

e2e.ti.com/.../8357.ccs_5F00_setup_5F00_7.0.0.0.0043万_5F00_install.log

你好
我遇到了一个避免安装CCS的问题。 我发送带有消息和install_logs的文件。
我想说的是,我永久地卸载了Windows Defender和其他防病毒软件。 我用原始磁盘CCS 7.0 .0.0.0043万 进行了安装。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了您的日志,希望您确认您正在使用脱机安装程序,并已解压缩安装程序包,目录结构保持不变。

    另外,我注意到您使用--temp c:\ti\css1重定向了临时路径。 如果您安装了标准的Windows,则不必执行此操作。 请提供环境变量%TEMP%的值。 您可以写入该文件夹吗?

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,丹麦人
    解压磁盘文件时,提供了提供文件放置路径的选项。 因此,我决定将这些文件放在指定的文件夹中。之所以决定重定向临时路径,是因为我在开始安装时遇到了问题。 要开始安装,请执行安装文件,因为system simbol comand行。 exuseme,我不n´t环境变量%TEMP%。 最后,我的计算机中的用户配置文件是Administer。

    坦科你非常好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    解压缩程序包时,有时设置会使目录结构变平。 您是否可以检查是否有一个名为c:\ti\ccs1\featurerepo的文件夹?

    是否可以打开命令提示符并运行命令
    回波%TEMP%
    它的价值是什么?

    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,丹麦人

    不存在此文件夹。

    我发送包含您问题答案的文件图像。

    非常感谢您

    Sebastián

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    您的文件夹结构应如下所示。 我不确定您的机器发生了什么,看起来您是在进行部分萃取,然后是完全萃取。 是否可以删除其中的内容并通过解压缩脱机安装程序重新启动? 请确保您也删除了安装目录,以防您将文件留在该目录中。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,丹麦人
    上周我向我提供了你的建议,所以安装顺利完成。也就是说,我删除了文件夹和文件,所以下载CCS,然后使用系统符号中的步骤安装此程序。

    储罐很多。 现在我对实验器套件的投入使用有一些问题。 当我使用闪烁的LED示例执行调试时,控制台显示错误“Product XDAIS v 0.0 is not currently installed and no compatible version is available (当前未安装产品XDAIS v,并且没有可用的兼容版本)”。 请n´t此产品或兼容版本",因此我无法使用实验者套件。 有必要说,我测试了实验板套件的连接,结果成功。

    非常感谢您,
    提前。

    Sebastián…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I execute debug with the blinking led example (使用闪烁的LED示例执行调试时,控制台显示错误消息“Product XDAIS v 0.0 is not currently installed and no compatible version is available. 请安装此产品或兼容版本"[/QUOT]

    这里回答了这个问题。

    转到 “项目属性”->“常规”->“产品”选项卡,取消选中“XDAIS”,然后重新生成项目。