This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:将DSS代码拆分为多个文件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640061/ccs-msp430f5438a-split-dss-code-to-multiple-files

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

如何将我的DSS代码拆分为单独的文件?

假设我有文件main.js和a.js

而a.js中有func()函数,

如何从main.js运行函数func?  

我尝试了几个JavaScript想法(如namespce),并使用bouth文件作为参数运行DSS

但没有人会去解决我的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看CCS附带的loadti DSS应用程序的文件main.js的第85行,该文件通常位于ccsv7/ccs_base/scripting/示例/loadti

    这是一个全面的应用程序,也可以为您可以使用的其他功能提供好的想法。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    谢谢,我没有工作。
    我将深入了解loadti示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很高兴听到这个消息。 我喜欢该脚本的另一个方面是它们处理命令行参数的方式。

    我还上载了另一个我维护的脚本,它还可以为您提供一些关于如何使用throw / catch执行错误处理的想法,以及在出现错误时优雅地离开调试环境的方法。  

    该脚本显示在 本页的第5部分 , 大约在½小时内即可使用。

    谢谢,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    再次感谢,文件仍然不可用(也是所有Wiki都不可用),因此我将在稍后查看。

    谢谢

    阿里尔