请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用tms320f2.8379万d微控制器并使用USB通信。 使用putty作为终端,每次我调试程序并第一次打开putty 时,我都能得到输出。 但是,如果我尝试关闭putty并在程序运行时再次重新打开它,则屏幕将保持空白,我必须再次调试程序并重新打开终端才能使程序正常运行。 我还尝试将控制器连接到MATLAB GUI。 第一次打开COM时 ,我可以使 程序工作 ,但每次我尝试关闭串行端口并再次重新打开它时 ,当调用微控制器的写入功能时,都会出现超时错误。 有人知道为什么会发生这种情况? TIA。
Sri Vignesh