This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在CCS中编译代码时出现一些错误

Guru**** 2948150 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639523/ccs-getting-some-errors-while-compiling-the-code-in-ccs

主题中讨论的其他部件:HALCOGEN, TMS470MF0.6607万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

目前我已经开始使用CCS和HALCOGEN。首先,我要在HALCOGEN中生成代码,然后 在CCS中使用该代码。

在CCS中,我添加了"${PROJECT_ROOT}/INCLUDE "和"${CG_TOOL_ROOT}/INCLUDE ",然后我收到6个错误。 我在下面给出的那些错误。

请任何人帮忙解决这些问题。

我正在使用TMS470MF0.6607万控制器

提前感谢。

1. 链接过程中遇到#1.001万错误;未生成"example.1.ex"

2.  <a href="processors.wiki.ti.com/.../1.0234万">未解析的符号仍然存在

3.找不到文件"rtsv7M3_T_be_eabi.lib"找不到文件"rtsv7M3_T_be_eabi.lib"

 4. gmake:***[All]错误2.

5. gmake [1]:***[example.1.exut]错误1

6. 未解析的符号copy_in,首先在./source/sys_startup.obj中引用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我遇到了与您完全相同的问题,发现TMS470M项目的默认设置不正确。

    在主构建选项中,请将选项"运行时支持库"更改为<自动>。

    首次生成项目时,它将自动生成缺少的库。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它现在可以正常工作。

    THQ DESOUZA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在内部对话中,我最初的想法似乎是错误的。 项目应该在不需要修改的情况下构建,因此链接器中存在错误。

    解决错误代码CodeGen-3924已归档的问题。 您可以在下面我签名的链接SDOWP中查看其状态。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔