This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装/导入附加的TIRTOS日志失败后,我的CCS 7.2 拒绝打开

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639942/ccs-my-ccs-7-2-rejects-open-after-a-failed-installation-import-of-tirtos-log-attached

工具/软件:Code Composer Studio

TIRTOS导入失败后。 我的CCS拒绝打开,下面是错误信息。

e2e.ti.com/.../.log.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔顿,

    我在附加的日志文件中看到以下内容:

    !从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.swt"。
    !堆栈0
    java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\ti\ccsv7\CCS_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll:找不到相关库


    已知当Microsoft Runtime库(CCS需要的库)无法正确安装或损坏时会发生此类错误。 请查看下面的链接,查看建议是否有助于解决问题。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Missing_MSVC_redistributable_libraries