This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Ubuntu 17.10 上CCSv 7.3 安装存储是否有任何进展?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638702/ccs-ccstudio-any-progress-on-ccsv-7-3-installation-stock-on-ubuntu-17-10

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

对于此问题,7.3 仍无法安装在某些新版本的glibc ex上。 Ubuntu 17.10 是否有任何进度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    Ubuntu 17.10 将不受支持,直到月底7.4 才会受支持。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的更新。 它阻碍了我们的发展。
    很好的计划,如果可以尽快解决,我们将不胜感激。

    此致,
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    如果您对7.4 中的某项感兴趣,我可以尝试获取该测试版(如果可用)。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,

    7.4 中有一个提前发布的候选条码:
    processors.wiki.ti.com/.../Code_Composer_Studio_Beta_Downloads


    请注意,仍有一些问题正在解决,但您可以在17.10 上安装。 如果遇到基于浏览器的工具(如资源管理器或应用程序中心)出现问题,您可以转到"窗口"->"首选项"来解决该问题。 选择左侧的Code Composer Studio,然后使用右侧的选项更改浏览器。

    此致,
    John