This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:初始化仿真器时出错:在指定的COM端口上找不到MSP-FET430UIF

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639825/ccs-msp-exp430g2-error-initializing-emulator-could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port

部件号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他部件: MSP430G2231

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统: Windows 10 Home
CCSv:7.3  .0.0.0019万  

我在旧的Launchpad MSP-exp430g2板上遇到了这个问题,CCS会给我这个错误,并且只能成功编程关于当时的10 %。

经过大量研究和在Windows 10中使用该软件,但没有任何成功,我终于找到了答案。  我必须关闭BIOS中的USB 3.0 支持。  自从我禁用USB 3.0 以来,启动板一直在为我成功地编程MSP430G2231。

我假设这并不适用于每个人-其他人声称已禁用某些在后台运行的Windows/英特尔服务和程序,如DemonTools,这解决了他们的问题。

祝您好运,希望这能帮助您!

-甘正传