主题中讨论的其他部件: AM1707
工具/软件:Code Composer Studio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好Rafael:
感谢您回答我的问题。 我尝试了您的建议,选择 Spectrum Digital DSK-EVM PLUS板载USB Emulator以及 EVMOMAPL137 和 AM1707。 两者都没有成功。 我确实注意到,当我选择任一主板选项时,我单击了"保存 ","测试连接"按钮仍然显示为灰色。 我想知道这是否与此有关。 我在两台运行Windows 10和7的不同PC上加载了6.0。 两台PC都出现相同问题。 我确实注意到了另外一件事。 我尝试直接从套件随附的光盘加载USB驱动程序,但收到一个错误,说我需要运行64位版本的软件才能在我的PC上加载。 您是否知道是否有64位版本的Spectrum USB驱动程序?
您好,
嗯,您似乎遵循了2.8 部分的建议,而不是2.7 部分的建议(它们的措辞非常相似,因此容易混淆)-您可以重试,但还是选择 了Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载USB仿真器和EVM5515?
CCSv5/6已经安装了适用于Windows 64位的驱动程序,因此您无需重新安装任何内容,特别是因为“控制面板”不会指示添加的设备出现任何问题。
请尝试一下。
此致,
拉斐尔