This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5510A:如何在非联网系统上将C55x编译器安装到CCS V7中?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636488/ccs-tms320vc5510a-how-to-install-c55x-compiler-into-ccs-v7-on-a-non-networked-system

部件号:TMS320VC5510A

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个非网络系统,我计划安装CCS V7,以便与C55x DSP一起使用。 当我在TI的CCS网页上查看时,它显示C55x的编译器必须通过Code Composer Studio应用程序中心安装。

那么,如何将编译器连接到我的非网络系统上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在可以访问Internet的系统上,请访问 :software-dl.ti.com/.../download.htm

    您可以从此处下载用于C55x的4.4 Tm编译器。
    将下载的安装程序复制到不能访问Internet的系统。
    运行安装程序。
    理想情况下,将其安装到<CCS安装目录>/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C55x_CCS>1 4.4 中,但您可以将其安装到其他位置。
    CCS应在启动时发现编译器并允许您使用它。

    如果编译器安装在与/ccsv7/tools/compiler文件夹不同的位置,则需要告诉CCS它的位置。 您可以通过进入首选项对话框来执行此操作。 (窗口->首选项)。 然后在Code Composer Studio ->生成->编译器下。 单击添加按钮并指定编译器的安装位置。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰!