This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:黑色Launchpad

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639663/ccs-msp432p401r-black-launchpad

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个黑色的启动板,这是否意味着我不允许使用最新版本的代码编辑器工作室(7,3)? 我正在做我的最后一篇论文,我需要处理它。 我是否必须购买红色版本?

谢谢!

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,
    您可以使用7.3 .0。 唯一的问题是SDK附带的示例。 最新版本的SDK仅支持新的启动板。 您需要使用较旧的版本以获取已弃用的黑色启动板的示例。 MSP论坛中的人员可以将您指向推荐的版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的快速回答。 这是否意味着msp432系列的用户指南不起作用? 还是仅举例?

    如果用户指南有效,则可以接受。

    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关区别的详细信息,请参阅用户指南的2.9 集1和2.9 集2。

    谢谢
    KI