This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLAASH:安装期间Uniflash安装失败

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639142/ccs-uniflash-uniflash-install-failed-during-instalation

部件号:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

我在安装Uniflash时遇到问题。

PC设置 :Windows 10 Pro,64位,16GM RAM

Uniflash 3.4 .1,脱机安装

下面是安装过程中的错误消息。

按下OK后,弹出以下消息。

请告诉我吗?

此致,

Hisao Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisao,

    您下载了哪个版本的Uniflash?

    如果是联机版本,是否可以使用脱机版本重试?

    如果是脱机版本,请确保下载Uniflash安装程序.zip文件并将其解压缩到硬盘上的特定目录中。

    原因是从zip文件中运行安装程序并不少见,如下所述:
    e2e.ti.com/.../178.0748万

    如果不是这样,则防病毒/防火墙可能会被误报触发,并在安装过程中删除文件。 在这种情况下,最好在安装过程中关闭这些程序。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rafael:
    感谢您的建议。 我漏掉了一些东西,成功安装了它。
    此致,
    Hisao Uchikoshi