This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-套件:电动机仅在关闭CCS时运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637196/ccs-drv8301-69m-kit-motor-runs-only-when-closing-ccs

部件号:DRV8301-69M-Kit
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个BLDC电动机(48V),我一直在尝试运行 MotorWare (控制器调谐的步进响应生成和绘图)的实验5h。

问题是,每当我在调试模式下运行代码时,都不会发生任何情况...直到我关闭CCS。 一旦关闭,电机开始旋转,但我再也无法访问图形数据。 昨天它运行良好,我没有对代码做任何更改。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码是否正确加载? 插入设备时,Windows是否能正确识别您的设备? 您是在闪存模式还是RAM调试模式下运行?

    Sean