This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8027万F:Misra C:2004

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638496/compiler-tms320f28027f-misra-c-2004

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

客户正在使用F2.8027万F进行应用。 现在他们需要使用MISRA C:2004。 在编译器中配置后,会出现大量警告。 即使在MISRA中启用了很少的点,仍然有很多警告。 有了这些警告,就不可能通过认证。 认证是IEC6.073万,B类  

我们有什么意见吗?  

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然太含糊,我不能作任何有益的评论。  请选择一个源文件,它将获得典型的MISRA诊断。  请根据该文件提交测试用例,如 如何提交编译器测试用例一文中所述

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George,

    我可以理解。

    如果你下载C2000 汽车器件,安装重要的项目,用MISRA编译,你就会知道我在说什么。

    非常感谢。

    Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Motorware不是来自编译器开发团队。  所以我不是很熟悉。  但是,在启用MISRA检查的情况下编译时,不会将其记录为生成clean,这是一个很好的猜测。  我建议您向Motorware开发团队提交请求,更改代码以构建MISRA Clean。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../63.9099万

    您好,Jordan,

    请参阅上面的主题,以供将来参考。 C2000专家应尽快给您回复。

    此致,