This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:F2.8335万设备的CCS V6和V7链接器命令文件未初始化问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639154/ccs-ccs-v6-and-v7-linker-command-file-for-f28335-device-uninitialized-problem

工具/软件:Code Composer Studio

我使用V6时没问题。

/*
//###################################################################
//
//文件: F2.8335万.cmd
//
//标题: F2.8335万设备的链接器命令文件
//
//###################################################################
//$TI发行版:2833x/2823x头2823头文件和外设示例V133 $
//$发布日期:2012年6月8日$
//###################################################################
*/

请参阅下的

~~~

 RTS                :LOAD = FLASHD,
                        RUN = RAML0L1L2,
                        load_start (_RTS_LoadStart),
                        load_end (_RTS_LoadEnd),
                        Run_start(_RTS_RunStart),
                        页面= 0
                        {-lrts2800_fpu32.lib<fd_pude.obj fs_div.obj exp.obj log.obj ldexp.obj I_div.obj fd_tol.obj fs_tofd.obj
                        ull_tofs.obj frexp.obj ll_AOX.obj fd_sub.obj fd_neg.obj fd_add.obj fd_tofs.obj>(.text)}

但当我使用CCS V7时

出现警告消息。

"../F2.8335万.cmd",第146行:警告#1.0068万-D:没有匹配的部分

第146行 是   {-lrts2800_fpu32.lib<fd_pude.obj fs_div.obj exp.obj log~~~。

当我检查地图文件时。

RTS       0.008万   0000800万   0000万    未初始化

如何解决? 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eqweqwe qweqweqw 说:
    "../F2.8335万.cmd",第146行:警告#1.0068万-D:没有匹配的部分

    链接程序命令文件中的某些其他输出部分从这些RTS库对象文件中获取这些.text部分。  根据我在这里看到的情况,我无法解释为什么。  请将整个链接程序命令文件附加到下一篇文章中。  因此,论坛将接受它,将文件扩展名".txt"添加到它。  同时指明在旧版本和新版本上使用的编译器版本,而不是CCS。  该版本显示在映射文件的前几行中。

    谢谢,此致,

    -George