This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:版本:7.3 .0.0.0019万

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639008/ccs-ccstudio-version-7-3-0-00019

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在MAC上使用7.3 Studio,版本:0.0.0019万。 从资源管理器中,我无法成功"下载并安装"任何示例。 出现"Downloading files (正在下载文件)"消息框,执行10 % ,然后消失。 我已经尝试过很多次,也尝试过很多例子。

您能告诉我如何从资源管理器下载和安装示例吗? 或者,TI是否存在服务器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon,

    您尝试从哪个软件包下载示例。 我认为您可能遇到这样的问题:软件包显示在资源管理器中,但实际上不适用于Mac。 我遇到了您在Mac上描述的问题,单击"下载并安装",然后"进度"框快速显示,然后消失。 当我检查磁盘时,没有下载任何内容。

    需要修复资源管理器,以通知用户该软件包不可用于其平台。 跟踪此问题时存在缺陷。 大多数较新的软件包适用于Windows,Linux和Mac,但并非所有软件包都可用。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在MAC上加载任何内容,我尝试了一堆。 我还尝试了Windows版本。 我也无法从该下载和安装任何。 所以我认为这个版本的CCS已经被打破了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试使用哪些软件包? 我今天上午试了几次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc2640R2的pinInterupt示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,CC2640R2 SDK仅在Windows上可用。
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

    我以前在Windows上从资源资源管理器安装过此程序。 我刚刚使用最新的1.50 .00.58 版本再次尝试此操作,它在Windows上工作正常。 在Mac上,它可以在看似快速下载的地方执行操作,但实际上并不下载。


    John