请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
CCS团队,您好!
我们有一位大客户,他拥有 使用CCS 2.x和3.x设计 的TMS320VC5409PGE100产品。他们对接触旧代码库不感兴趣,但他们的管理人员要求他们能够重新编译自己的代码以用于归档目的。
我能否获得2.x和3.x安装程序,以便他们可以将其添加到归档文件中。
根据我们的下载页面,我发现它们不可用,但是我希望在某个位置的硬盘上有一个不受支持的版本。
此致,
Blake