工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
昨天我发布了此问题
关于TI-RTOS论坛。
程江蒂先生回答说,该线程已转到TI编译器论坛,但我没有找到它。 我也无法回复旧帖子(为什么回复按钮不起作用?!) 所以我创建了这个来添加一些新信息。
如果我创建了重复的线程,我很抱歉。
在寻找解决我的问题的方法时,我找到了一些讨论类似问题的线程。
例如:
我的项目中的"Target"选项当前为"devkes.target.Generic"。
因此,按照这些线程的提示,我尝试更改“目标”选项:
1) ti.targets.c28_large:它不起作用,因为我遇到了大量编译错误;
2) ti.targets.c28_float:我没有遇到编译错误,如果我运行代码,它似乎工作正常(6.4 12和15.12 6.LTS版本)。
所以我认为第二种解决方法可以修复我的错误。
此变通办法是否正确?
第一种解决方法不起作用?
devkits.target.Generic,ti.targets.c28_large和ti.targets.c28_float之间有何区别?
为什么6.4 11编译器版本可以与devkits.target.Generic选项一起正常工作,而6.4
12编译器无法正常工作?
谢谢你。
此致,
Demis