This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443 BOOST:IWR1443 BOOST

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637705/ccs-iwr1443boost-iwr1443boost

部件号:IWR1443BOOST
在Thread:mmWave-SDK中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试在Linux ubantu 16.04 上的7.3 中构建4K FFT演示。 mmWave SDK版本是 mmWave_SDK_01_00_00_05。 使用资源管理器,我能够导入项目并构建。

但在开机自检构建步骤中构建失败,并显示以下错误。

=============================================================================================================================================

链接>
已完成构建目标:xwr14xx_4k_FFT_lab_ms.xer4f
 
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_4K_FFT_LAB_MS.xer4f xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin 0x20万
Makefile:195:目标'post-builp'的配方失败
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:1:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到@
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:2:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:1:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:2:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xbn 14xx/out2rprc.exe:未找到~
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:131:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到-ex7
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到:{rprc.p
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2Oprc.exe:未找到
/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:133:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:出现意外错误:"
gmake [3]:[post-builD]错误2 (忽略)
gmake [3]:perl.exe:找不到命令
gmake [3]:[post-builD]错误127 (忽略)
perl.exe /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_CRC/gen_bincrc32.pl xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin
Makefile:195:目标'post-builp'的配方失败
 

****构建已完成****

=============================================================================================================================================

构建后设置定义如下。

=====================================================================================================================

${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/${mmWave_SDK_device}/out2rprc/out2rprc.exe ${mmWave_SDK_device}_${ProjName}_MSS.xer4f ${mmWave_SDK_device}_${ProjName}_mss.bin ${load_address}
perl.exe ${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/${mmWave_SDK_DEVICE}/append_bin_CRC/gen_bincrc32.pl ${mmWave_SDK_DEVICE}_${ProjName}_mss.bin

=====================================================================================================================

看起来我需要在项目设置中放置正确的构建后步骤。 有人能帮你解决这个问题吗?

谢谢!

Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shailendra,

    初看起来,投诉似乎是关于缺少perl.exe。
    您是否在Linux计算机上安装了perl并将其包含在您的环境的PATH变量中?

    谢谢!
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vaibhav,

    Perl安装在Linux机器上,并且它在PATH中。 perl版本是v 5.22 .1。 我不知道perl在Linux构建系统上如何被称为perl.exe。 无论如何,我也尝试通过复制perl的名称perl.exe并保留/usr/bin/来解决这个问题。 我遇到了以下错误。

    ===========================================================================================================
    链接>
    已完成构建目标:xwr14xx_4k_FFT_lab_ms.xer4f

    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_4K_FFT_LAB_MS.xer4f xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin 0x20万
    Makefile:195:目标'post-builp'的配方失败
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:1:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到@
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:2:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:1:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:2:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xbn 14xx/out2rprc.exe:未找到~
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:131:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到-ex7
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到:{rprc.p
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2Oprc.exe:未找到
    /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:133:/home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:出现意外错误:"
    gmake [3]:[post-builD]错误2 (忽略)
    在@INC中找不到Digest/crc.pm (您可能需要安装Digest:::CRC模块)(@INC包含:/etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/gnu 5.22 <1 /usr/local/share/perl/gnu 5.22 lib 1 /usr/lib/x86_64-linux-linux/perl5/l/rusr_l/l/rc/page/crx_l/l/l/l/k/l/l/l/l/l/l/l/rc/l_l/l/rc/l/l/l/rc/l/l/l/r_x_l/l/l/rc/l/rx_l/rc/l/rc/l/rc/l/rc/l/r_l/rc/l/rc/l/rc/l/r_l/rc/l/rx_l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/ 5.22 5.22 5.22 gen_bincrc32.pl
    Begin fail--compilation aborted at /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_CRC/gen_bincrc32.pl line 58。
    gmake [3]:[post-builD]错误2 (忽略)
    perl.exe /home/shailen/ti/mmWave_SDK_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_CRC/gen_bincrc32.pl xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin
    Makefile:195:目标'post-builp'的配方失败


    ****构建已完成****



    ===========================================================================================

    有任何线索?

    谢谢!
    Shailendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailendra

    在构建4K FFT实验室之前,您是否尝试过tirrex中也提供的mmWave-SDK for 14xx演示?  

    这将为我们提供一个线索,说明它与mmWave SDK环境或4K FFT实验室相关。

    谢谢

    此致,

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michelle,

    我尝试了mmWave-SDK,但不幸的是,14xx演示下的CCS项目是空的。 当我尝试使用资源管理器下载时,指向CCS项目的链接不会退出。  

    谢谢!

    Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shailendra

    对于最新的tirrex,“mmWave SDK演示- 14xx”位于Software/mmWave Training-v 1.5 .5/labs下。

    此致,
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在同一个文件夹中查看。 但"CCS"没有可以打开的链接。

    谢谢!

    Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用以下命令安装crc.pm后,问题得到解决。 Perl已安装。

    > CPAN

    >安装摘要:CRC

    谢谢!

    Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴它被解决了。 感谢您告诉我。

    此致,
    Michelle