This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-7970ABP:Launchpad F5529LP CCS要求构建和调试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638288/ccs-dlp-7970abp-launchpad-f5529lp-ccs-requirments-to-build-and-debug

部件号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他部件:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找使用CCS所需的工具,以便构建用于 拆卸和发布的项目。

我是CCS和Lanuchpad的新手。  我以前曾使用过7970A,但不适用于PIC微型系统。

当我尝试构建示例时,大小有问题(我认为)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我在示例项目中遇到的错误:
    F5529LP_TRF7970A_All_NFC+模式7970模式

    说明 资源 路径 位置 类型
    #1.001万链接期间发生错误;"F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes.out未7970未构建 F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes C/C++7970 C/C++问题

    说明 资源 路径 位置 类型
    gmake:***[F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes.Out ]7970 ]错误1 F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes C/C++7970 C/C++问题

    说明 资源 路径 位置 类型
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。 F5529LP_TRF7970A_All_NFC_MODES C/C++7970 C/C++问题

    说明 资源 路径 位置 类型
    输出文件"F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes.out"超过7970超过代码大小限制输出文件"F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes.out"超过7970超过代码大小限制 F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes C/C++7970 C/C++问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    您正在使用代码大小有限制的旧版Code Composer Studio免费许可证。 如果下载并安装CCSv7,则会删除代码大小限制。

    可从以下网址下载: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致,
    John