请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我们有一个基于BeagleBone的Sitara板。 我通过tftp进行编程,使用Uniflash 3.4 将代码加载到其中。 很好。
但是,如果失败,Uniflash 3.4 (单间隙控制器) 1。
在3.4 中,0搜索uImage
在3.4 1中,它搜索zImage。 是否有办法在UniFlash中更改此设置? 某些配置?