This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:启动/调试时CCS6失败

Guru**** 2611135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636805/ccs-codecomposer-ccs6-fails-on-start-debug

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的客户的CCS 6.1 Tm2在启动或调试会话期间关闭。 他尝试过整个论坛,但没有找到任何解决问题的方法。 我会附上他的日志文件,您能否向我提供可能的解决方案? 我还计划推荐他升级到CCS 7.3。

谢谢!

巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    除了升级CCS版本之外,请让客户尝试使用以下链接中的提示清洁其环境(工作区,元数据,缓存):
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    他说他已经尝试过该页面,查看了E2E,还尝试重新安装CCS。 我问他为什么没有升级到CCS 7.3 ,他说是因为他无法使用现有的CCS项目。 您是否查看了我发送给您的日志文件? 也许如果我们能找到一种方法将CCS 6项目移植到7.3 ,这将是他的解决方案。

    谢谢!

    巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到一个“内存不足”错误,我希望清除他的CCS环境有助于解决该错误。

    您能否提供实际的*。log文件。 "注释"中文本的格式设置方式使其有点难以阅读。 您可以通过私人信息发送(如果需要,也可以通过电子邮件发送)。

    另外,请提供有关他的v6->v7项目迁移问题的更多详细信息。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机处理。 对于遵循此线程的人员,客户可以通过重新安装CCS 6.1 Tm2安装来解决此问题。 他们没有进行任何其他更新,也没有使用基本安装。 这似乎对他们有效。

    谢谢
    KI