This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:如何将Grace生成的文件导入CCS v7

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637990/ccs-msp430g2553-how-to-import-grace-generated-files-into-ccs-v7

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

Grace不再是CCS的本机插件。 我正在运行Grace的独立版本并使用它来生成源文件。

如何将这些信息纳入CCS? 我尝试将它们复制到/workspace_v7/project_name/目录中,但我收到错误“grace.h not found”(未找到)

Grace生成的文件CSL_init.c包含以下内容:

#include <ti/MCU/MSP4I/Grace.h>

但不存在此类文件,甚至不存在目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的Grace安装是否有一个名为Grace_2_xx_xx_xx的文件夹? 如果是这样,则应在其中有一个软件包文件夹,该文件夹将带您进入 ti/MCU/MSP4S/Grace

    要解决这种情况下的错误,您需要将packages文件夹的根路径添加到编译器的include路径选项中。
    在CCS项目中,转到“项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”,然后添加--include_path选项的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新,
    进行了一次有经验的猜测,并创建了一个带有原型的Grace.h:
    void Grace初始化(void);
    然后修改了CSL_init.c以使用此命令,它现在编译。

    如果需要,Grace为什么不创建此文件? 该文件中还需要有其他内容吗?
    很不容易我在这个项目的第2天,不得不求助于黑客。

    这是否意味着没有人在具有最新版本CCS的新项目上使用Grace?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢AartAG,我在阅读您的回复之前更新了主题。