This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:7.3 .0.0.0019万_Win32安装问题

Guru**** 2135690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637528/ccs-ccs7-3-0-00019_win32-install-issue

工具/软件:Code Composer Studio

我在 新的Win10笔记本电脑上遇到了CCS v7安装问题,这一进展一直在这里。 没有在同事的同型号笔记本电脑上看到此信息。

也尝试了脱机版本,仍然相同。

是否有人遇到类似的问题?

我使用了从此处下载的打包文件:

<已删除内部TI URL>

谢谢!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,
    请提供安装日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20171106143016.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20171106151655.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚上传了2个最新日志,请查看。 谢谢,Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个zip文件似乎包含空文件夹。 CCS安装上的文件夹中是否有任何文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的安装专家分析了日志,发现下载已损坏。 您是否可以下载完整的脱机zip安装程序并使用它安装CCS,而不是使用Web安装程序? 请将CCS安装到一个干净,空的新文件夹中。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ki-Soo。 我重新启动,删除了整个CCS7目录,并使用脱机版本重新安装。 而且,它很有效! 感谢你的帮助。 Erik