This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430AFE231:如何配置Simulink以生成CCS环境

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637672/compiler-msp430afe231-how-to-configure-simulink-to-generate-ccs-environment-can-be-compiled

部件号:MSP430AFE231

工具/软件:TI C/C++编译器

可以编译如何配置Simulink以生成CCS环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这个问题比CCS更具体地针对Simulink/MATLAB本身,因此最好直接联系Mathworks支持部门寻求帮助

    但是,在这个论坛上有一些人对MATLAB非常了解(包括一位Mathworks的代表),所以我将把你的话题留在这里,以防他们对你的问题发表评论。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有特定的MSP430支持,因此您通常会从Simulink模型生成算法的C代码,然后将该C代码导入CCS项目并从该项目开始-与往常一样使用CCS进行下载和调试。

    我们通过 面向Energia的嵌入式编码器目标支持MSP-EXP430-G2 LuanchPads。 

    HTH,

    -Brian