请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
连接到目标设备几次后,我收到一个错误-只有在重新启动PC后,我才能再次连接。
我 在 Windows 7专业版上使用CCS 7.2 .0.0.0013万 ,连接使用XDS100v1调试探头。
错误为:
"
连接到目标时出错:
(错误-154 @ 0xFFFFFF66)
FTDI驱动器功能之一用于
写入数据返回错误状态或错误。
(仿真软件包7.0 .48.0)
"
顺便说一下,如果我正在检查连接(按项目属性上的“验证”按钮) ,测试成功,但我仍未连接。
如何在不每次重新启动PC的情况下解决问题?
最佳,
Ronen