This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在一台机器上并行安装不同的CCS版本

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637287/ccs-parallel-installation-of-different-ccs-versions-on-one-machine

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

是否可以在一台机器上有多个CCS版本,例如CCSv6和CCSv7?

我的一个客户使用不同的TI部件,他们需要不同的CCS版本。 它们不需要并行运行。
是否会出现任何问题?

我想我需要手动设置一个安装路径,这样两个版本不会安装到同一目录中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知,如果1)他们安装在不同的文件夹中,2)他们不共享工作区,这完全没问题。 我的机器上有3个

    d:\>dir d:\ti\ccs*/a:d /b
    ccsv5
    ccsv6
    ccsv7 

    一切正常,请记住,TI文件夹中的一些新软件包可能与旧版本不兼容,这同样是一种管理方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这非常好。

    您还需要注意的一件事是目标文件。 当您创建这些文件时,它们将被放入共享文件夹中。
    在CCSv5和CCSv6中,您可以更改这些设置并指定文件夹。
    不确定CCSv7。

    此致!