This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637849/ccs-launchxl-cc2650-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我在尝试调试TI RTOS的示例项目时收到如下错误,我尝试了readme.txt文件中提供的说明,但错误仍然存在。

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
(仿真软件包7.0 .48.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    错误和可能要检查的详细信息显示在以下参考信息中:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    具体到CC2650 Launchpad,此主板的配置或跳线不多,因此请仔细检查上面链接中显示的提示和硬件。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供的参考链接对错误有相同的建议,与我发布的建议相同!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,参考链接会展开错误信息并包含检查系统中可能发生的情况的提示。 请仔细检查此处提及的详细信息。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考链接将展开错误消息,并且仅包含CCS中显示的错误信息!