工具/软件:TI C/C++编译器
我的目标是使用TI-RTOS...并且是CC26XX系列产品。
在哪里可以找到有关这些变量的更多信息:
* xdcRomExternFuncPtr
* xdcRomStatePtr
* xdcRomConstPtr
我认为这些与RTOS_ROM区域有关? 或者类似的事情?
生成的链接程序脚本将这些文件放置在地址0x2亿,1004和108处
问题:
它们的用途是什么? 它们是否指向RAM?
为什么会有? (即:RAM中的+100?) 为什么不在+0
我担心的是:似乎有一些我不知道的"预分配"记忆位置在这个家庭中
在哪里可以找到有关内存映射的文档-芯片TRM不够用,我想我需要的是更多有关RTOS,DRIVERLIB以及RAM布局中所需的信息。