This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA3:枚举类型与另一类型错误混合

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637576/compiler-tda3-enumerated-type-mixed-with-another-type-error

部件号:TDA3

工具/软件:TI C/C++编译器

在TI编译器的以下赋值中,我们得到了“错误:枚举类型与另一种类型混合”。

typedef枚举

   DSI_MAIN_STS_LAN_MAP_ERR = DSI__MCTL_MAIN_STS__LAN_MAP_ERR_MASK,
} DSI_LinkStatusBits;

DSI_LinkStatusBits enDsiLinkStsBits;

enDsiLinkStsBits = 0U;

以下是使用的编译器选项。

TI-CGT-ARM_ARM_4LTS/bin/armcl 16.9 -g -ms -c -qq -pdsw225 --endian=little -mv7R5 --abi=eabi -eoer5f -ea.ser5f --symdebug:dwarf --embed_inline_assembly --float_support=vfpv3d16 --EMIT_fc_warnings -as错误

GCC编译器未报告类似错误。 您能否分享造成这种差异的原因以及解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GCC编译器未报告类似错误。 您能否分享这种差异的原因[/QUOT]

    当需要编译器诊断时,语言标准通常是无提示的。  因此,诊断的差异是可以预料的。

    Sivaraj R3681 说:
    是否有办法解决此问题?[/QUOT]

    如果添加选项 --display_error_number,则可以看到诊断ID ...

    "file.c",第12行:错误#190:枚举类型与另一类型混合 

    抑制诊断的一种方法是添加生成选项--diag_suppress=190。  有关详细信息 ,请参阅ARM编译器手册中标题为“了解诊断消息”的部分。

    谢谢,此致,

    -George