工具/软件:Code Composer Studio
通常,大多数CCS项目都有一个CFG文件,该文件由configuro处理以配置TIRTOS和驱动程序lib。
在我的情况下,该文件称为“release.cfg”,CCS -在生成示例应用程序时调用带有多个参数的“configuro”。
在“release.cfg”文件中-我需要测试以查看特定编译器命令行选项是否已启用-如果已启用,我需要修改'release.cfg'文件中的其他内容。 在伪代码中,我需要以下内容:
如果 编译器命令行选项: '-DFOOBAR=1'出现在命令行中
然后
/*将重置引导程序移动到另一个地址*/
m3HWI.resetVectorAddress = 0x50;
/*向量表位于RAM */的开头
m3HWI.vectorTableAddress = 0x2000万;
否则
/*将复位引导程序保留在地址0,不进行任何修改*/
环境
问题此时如何访问编译器命令行选项?
注:具体来说,这是使用“--compilerOptions”参数提供给configuro应用程序的命令行选项。
如果您可以向我展示一些简单的内容,例如:
print("the compiler options are:"???????????)
好极了。