请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:TI C/C++编译器
亲爱的Champs:
我们知道,“内存分配”窗口可以通过提取.map文件来显示闪存扇区和RAM的单个代码使用情况,但用户必须自行计算内存段的总和,以获得每次构建代码时的总内存使用情况。
与其他编译器(如MSP430编译器)不同,C2000编译器似乎没有直观的显示,后者在生成代码后直接显示闪存和RAM的总使用情况。
请添加"总内存使用量",以便 在代码构建窗口和内存分配窗口中显示,从而使工具对客户更加友好?
(客户 表示 我们的大多数竞争对手也具有此功能,希望我们可以加强内存分配窗口)
韦恩