This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:编码编辑器工作室6.0 5.4

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637293/ccs-codecomposer-code-composer-studio-v6-0-and-code-composer-studio-v5-4

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

5.4 和6.0 版本之间有什么区别? 以及 如何将6.0 项目移植到5.4 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在Code Composer Studio v 5.4 和v 6.0 之间,对CCS所基于的Eclipse框架进行了重大升级。 我不希望能够将CCSv6项目导入到CCSv5中。 相反,可以将CCSV6中的5.4 项目导入CCSv6,但不能导入相反方向。

    为什么您需要继续使用CCSv6或5.4 7等较新版本,而不是CCSv6? 请注意,使用CCSv7,您只需下载并安装它,无需支付许可证费用。

    此致,
    John