This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:连接到Ubuntu中的启动板

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PM, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637079/ccs-ek-tm4c123gxl-connecting-to-launchpad-in-ubuntu

部件号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他部件:TM4C123GE6PMEK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

CCS在尝试连接到Ubuntu中的目标设备时给我一个模糊错误,“Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与设备通信。 请检查您的连接。" 如果从USB端口拔下Lauchpad,则会出现相同的错误。

我可以通过将计算机重新引导到同一台PC上的Windows分区来连接到设备。 Launchpad在同一个USB端口上连接正常。 在Linux中,我是否需要做一些特别的事情?

我正在使用Ubuntu 16.04 和CCS 7.3。 一切都是全新安装的。 目标配置来自资源管理器中的示例项目。目标配置设置为Stellaris ICDI,设备为TIVA TM4C123GE6PM。

此问题也适用于EK-TM4C1294XL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的计算机正在识别启动板。 launchpad在/dev下显示为"serial",并且命令"ls /dev/serial/by-id"将输出USB-Tase_instruments_in_Circuit_Debug_Interface_0F007B1C-if00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiki提供了有关如何安装驱动程序的说明: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv7

    我最初没有遵循说明...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    很好地听到您可以正常安装它。

    此致,
    John