This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法使用CCS 6.2 及XDS100V2下载到F2.8377万S Launchpad

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637046/ccs-ccstudio-cannot-download-to-f28377s-launchpad-using-ccs-v6-2-and-xds100v2

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

一个多月以来,我一直在使用F2.8377万S Launchpad开发应用程序,在Windows 764位PC上使用CCS 6.2 71.505万。  直到本周早些时候CCS无法再连接到Launchpad,给出错误代码151时,一切都正常。  在CCS或硬件开始出现故障时,我没有对其进行任何更改。  PC上的USB在使用闪存驱动器时工作正常。 我尝试了以下方法,但没有成功: .

  • 重新启动CCS
  • 重新启动PC
  • 尝试下载到具有XDS110的不同(自定义)硬件板(包括在项目属性中更改目标),使用相同的PC,但使用不同的硬件(包括电缆)。
  • 卸载CCS,下载CCS 6.2 的新副本并进行安装。
  • 运行XDS100Serial -大多数情况下,它找不到仿真器,但有时会找到仿真器。  如果是,VID/PID为0403/a6d0,序列号为TI1CB1LF,类型和描述为XDS100版本2。
  • 在设备管理器中,我通常可以将设备视为 XDS100级USB串行端口,即使XDS100Serial无法看到该设备。

如有任何帮助或建议,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关错误151的说明,请参见:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    鉴于Windows似乎仍能识别驱动程序,我不得不怀疑USB连接只是轻微的间歇性连接,或者XDS100 HW会发出咯吱声或开始出现故障。

    您提到您也尝试使用XDS110下载,但我不确定是否成功。 如果不是,那么我的怀疑属于两种情况之间的共同点:USB电缆(尽管您提到您使用的不是同一电缆),USB端口(尽管闪存驱动器报告连接成功)或PC本身。

    鉴于所有这些,我将首先尝试在另一台PC上重新测试硬件。 如果没有问题,我会尝试卸载并重新安装Windows驱动程序,这些驱动程序不会通过CCS重新安装。 您可以按照以下POST中所示的步骤完全重新安装XDS100驱动程序,也可以对XDS110执行类似的步骤。

    e2e.ti.com/.../234.2016万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔