This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:SDSCM5.0824万 -拆分c6abi.ExIdx时陈述"用户错误" 您是否可以描述"用户错误"?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636860/compiler-sdscm00050824---states-user-error-when-splitting-the-c6abi-exidx-can-you-describe-the-user-error

工具/软件:TI C/C++编译器

SDSCM5.0824万 -

表不可用的用户错误,还是索引拆分错误?  如果链接程序命令文件 是后者,您能否提供链接程序命令文件用法的示例?  

谢谢!

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能拆分节".c6xabi.exidx"。此节很特殊。 为了使其正常工作,它必须是连续的,并且与链接程序创建的完全相同。 在本节中,您不能使用分节运算符(">>")。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家,

    感谢您验证此信息。   

    -w