请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH当您单击 元图像框或 绿色的浏览按钮时,显示的文件夹是Uniflash最后访问的文件夹。 这非常不方便,因为它会导致您不知道文件是从何处加载的。 因此,您必须再次浏览到它们,以确保加载正确的文件。 加载会话浏览器还应保留其自己上次使用 的文件夹信息。
谢谢,Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为,如果将鼠标放在文件名上,它会向您显示文件的完整路径,那么最有用的方法是将鼠标放在文件名上。 我还可以看到单击映像文件的名称,在该文件的位置打开浏览对话框,因为您处于该文件的上下文中。 Add image (添加图像)按钮和Load Session (加载会话)按钮可能会继续使用上次使用的位置。 如果我们将它们转换为独立,我们肯定会收到有关UniFlash如何忘记位置的错误报告。
我已提交UNIFLASH-934以跟踪此情况
此致,
John