This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:7.0 的安装问题0.0043

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636825/ccs-tms320f28035-installation-problem-of-ccs_setup_7-0-0-0043

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我在安装Code Composer 7.0 CCS 3. 0.0.0043万 时遇到问题。

我的电脑是HP ENVIYm4,6 GB of RAM,英特尔酷睿i5,2.5GHz以及 Windows 10。

我已卸载计算机中的所有防病毒软件。

我按照说明安装del CCS。 但当我尝试执行安装文件时,计算机显示以下错误信息:

"安装程序需要从临时文件夹中提取和执行文件。c:/temp/does not have the right permissions. 请使用命令行上的参数-temp将temp参数设置为具有可执行权限的文件夹。"

安装是使用TMSDOCK2.8035万的原始磁盘执行的。

我可以做什么? 我们需要使用开发工具进行不协调的工作。

非常感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生的情况是安装程序无法访问您的Windows临时目录。 发生这种情况有几个原因。 第一种是文件夹上存在阻止访问的权限,第二种是文件夹路径中存在一个特殊字符,导致安装程序出现问题。

    您可以从命令提示符处运行安装程序,并使用--temp参数指定您的用户帐户具有写入权限的另一个文件夹。 要确保这一点,最简单的方法是创建一个新文件夹,如C:\NEWTEMP。 然后打开Windows命令提示符。 转至安装程序所在的位置,然后按此方式运行安装程序

    CCS_setup_WWDEMP.exe 7.0 --temp 0.0.0043万

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好John
    我在你的建议下解决了我的问题,关于开始执行安装CCS。 储罐很多。
    但现在我有另一个避免安装CCS的问题。 我发送带有消息和install_logs的文件。
    此外,我永久地卸载了Windows Defender。

     e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_7.0.0.0.0043万_5F00_install.loge2e.ti.com/.../7750.dpinst.loge2e.ti.com/.../1464.ccs_5F00_config.xml</s>7750. 1464.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看日志并在另一个线程中进行响应。