This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv6 -在Ubuntu 17.10 上安装com.ti.ccstudio.debugserver.linux时出现问题

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637004/ccs-ccstudio-ccsv6---installing-com-ti-ccstudio-debugserver-linux-problem-on-ubuntu-17-10

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

e2e.ti.com/.../ti_5F00_dspack_5F00_ibsetup_5F00_6.2.1.1781_5F00_install.log

我在将Code Composer Studio V6安装到Ubuntu v 17.10 时遇到问题。 当尝试安装 com.ti.ccstudio.debugserver.linux时,安装将停止。

它随附了install.log文件。

我尝试安装联机和脱机版本,但遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,Ubuntu 17.10 引入了与我们用于安装程序的InstallBuilder产品的兼容性问题。 将在17.10 上工作的首版CCS是7.4 ,将在年底前发布。

    如果您必须在17.10 上运行它,唯一的选择是在另一台安装了17.04 或更早版本的计算机上安装,然后将它复制到17.10 计算机并运行驱动程序安装脚本。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你