This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCCC3220MODASF: CCS/LUNCCC3220MODASF

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636710/ccs-launchcc3220modasf-ccs-launchcc3220modasf

部件号:LAUNCCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在Windows 10机器上安装了CCS。

安装成功,尽管安装程序就我的计算机上运行的防火墙发出了初始警告。

我与我的IT管理员进行了交叉检查,然后没有禁用防火墙。

CCS安装成功。

之后,我选择了"更新",因为软件更新可用于CCS。

此更新失败并显示以下错误:

安装项目时出错
会话上下文是:(profile=EPP.PACKAGE.CPP,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install,操作数=null ->[R]com.ti.CGT C.R4.Win32_root 6000.8 8.1 .5,action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
操作chmod失败-文件c:5.5 .0.0.0092万 .exe不存在

问题1. 如何完成更新?

问题2. 快速入门指南"file:///C:/ti/simplelink_cc32xx_SDK_1_50_00_06/docs/simplelink_MCU_SDK/Quick_Start_Guide.html"也指示用户更新Service Pack。  它还提到服务包的位置为"<SDK_INSTALL_DIR>/tools/cc32xx_tools/servicepack-cc3x20"。  

   但是我无法从该链接中收集信息,如何进行此Service Pack更新?

问题3. 如果第一季度中提到的CCS更新成功,是否会自动更新Service Pack?

--

谢谢!

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [报价用户="Neeraj Sallh"]

    安装项目时出错
    会话上下文是:(profile=EPP.PACKAGE.CPP,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install,操作数=null ->[R]com.ti.CGT C.R4.Win32_root 6000.8 8.1 .5,action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
    操作chmod失败-文件c:5.5 .0.0.0092万 .exe不存在

    问题1. 如何完成更新?

    [/引述]

    是否可以尝试清除以下链接步骤5中提到的缓存?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Update_features

    [报价用户="Neeraj Sallh"]

    问题2. 快速入门指南"file:///C:/ti/simplelink_cc32xx_SDK_1_50_00_06/docs/simplelink_MCU_SDK/Quick_Start_Guide.html"也指示用户更新Service Pack。  它还提到服务包的位置为"<SDK_INSTALL_DIR>/tools/cc32xx_tools/servicepack-cc3x20"。  

       但是我无法从该链接中收集信息,如何进行此Service Pack更新?

    [/引述]

    这与CCS无关,最好由 CC32xx论坛的专家来回答

    问题3. 如果第一季度中提到的CCS更新成功,是否会自动更新Service Pack?[/QUOT]

    不是,它们是不相关的

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢李基洙。
    按照您的缓存清理建议,更新成功。
    我将在CC32xx论坛上发布第二个问题。 感谢您提供此指针。