This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8379万D:找不到某些.obj和.d文件

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636410/compiler-tms320f28379d-some-obj-and-d-files-are-not-found

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

当前情况:
在一个n´t上(我已经构建过几次),我现在收到消息,说找不到一些.obj和.d文件。
我n´t不知道如何解决这个问题,因为至少.obj文件处于链接阶段,所以编译器可能已经完成了
是否运行? 我不n´t什么是.d文件。
是否有建议?
我n´t了这个,但我不知道“FileRelay.cmd”文件是什么,在哪里可以找到它,它是否适用于我的情况...
e2e.ti.com/.../5.3341万

背景:
n´t后的今天上午,我在尝试启动调试器时遇到了一些问题,我无法解决。
我还注意到CCS开始显示“Eclipse火星”屏幕。 这与我离开时的情况不同。
一段时间后,我重新安装了代码编辑器工作室。
然后,我收到消息,项目是使用与安装的编译器不同的编译器生成的。
n´t更改为已安装的编译器后,它仍然不起作用。 我阅读以将项目重新导入到
工作区。
所以我导出它,删除工作空间中的原始文件夹,并导入以前导出的。
现在我有上述描述的情况。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...我认为没有一个类是build,而.obj文件是创建的。
    debug文件夹dosn´t包含任何obj。 文件...

    我不n´t它是否重要,makefile (自动创建)是重要的
    e2e.ti.com/.../TXTmakeFile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="user422.1161万">-在一个n´t (我已经构建过几次)上,我现在收到消息,说找不到一些.obj和.d文件。 [/引述]

    您能否重建项目并将 生成日志保存 到文本文件,然后将文件附加到此处?

    您还使用的是哪种CCS版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想,这条线是可以封闭的。
    今天我不得不继续工作,因此我从头开始创建了一个新项目,并将文件复制到中
    目录。