This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何禁用"将项目复制到工作空间"

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636299/ccs-cc2640r2f-how-to-disable-copy-projects-into-workspace

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我尝试将项目导入到CCS中,但不想将其复制到工作区中。 当我选择项目时,我无法取消单击"将项目复制到工作区"请帮我,谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimi,

    在这种情况下,由于项目类型的原因,不能取消选中此选项。  属于此SDK的项目实际上只是一个模板,项目是作为导入过程的一部分创建的。

    如果要将项目放在其他位置,则可以执行以下操作:

    • 将项目导入工作区。  请注意,在许多示例中,多个项目将被添加到工作空间中,其中一个项目用于应用程序示例,另一个用于内核。
    • 转到您的文件系统。
    • 将项目文件夹复制到所需的位置。
    • 在CCS中,从您的工作区删除项目,对删除文件的提示说“是”。
    • 返回到导入工具并从新位置选择项目。
    • 取消选中此框可将它们复制到工作区。
    • 单击完成。

    项目现在将成为工作区的一部分,但实际位于所需的文件夹中。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    好的,感谢你的帮助。