This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:急需CCS7用户手册

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636271/ccs-badly-need-ccs7-user-manual

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了CCS7 (以前使用过CCS6),但我非常沮丧地试图获得非常简单的东西(例如编辑器自动格式设置,它真的使我的代码变松了,修复损坏需要花费我很多*小时*)和基本调试器设置,以及添加外部“产品”等

我没有找到任何内容,帮助文件几乎毫无用处,肯定与CCS7不同步。

需要下载-否则使用其他机器访问!!  首选可搜索的.pdf。  就像其他人提供的一样!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很遗憾听到你所遇到的麻烦。 遗憾的是,全面的《用户手册/用户指南》从未被使用,其中一个原因是客户倾向于选择面向设备的分步指南。

    另一个被严重更改的细节(您可能会注意到)是软件开发工具包(SDK)的交付:现在可以通过联机资源管理器完成此操作,它是在CCSv6.x的最新版本中启动的,但仅从CCSv7开始完全开发。 入门视频 对此进行了说明,并介绍了了解此过程的基本知识。

    CCSv7培训资源也主要在在线资源管理器上提供。 主CCS培训页面 显示培训材料在资源管理器树中的位置。

    最后,最接近用户手册的是:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_build-handbook.html

     http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html

    (也可在联机资源管理器中找到)

    我们还有 一个YouTube频道 ,提供大量资源和提示,以便充分利用CCS。

    关于自动格式设置,我们将从Eclipse/CDT代码库中继承它们,并且在没有我们控制的情况下可能会发生更改。

    无论如何,请随时向我们咨询您在途中遇到的问题。

    对此造成的不便,我深表歉意。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了这些非常缺乏的资源。  我对设备没有任何问题,因此面向设备的分步指南有点毫无意义。

    我一直在那里构建代码,大部分都没有问题(我想我们都有一些问题;-})。  这是我需要文档的CCS工具本身。  即使是最新的帮助文件也比我们现在的文件要好。

    如何搜索视频?  我看不到视频的意义。

    我们都只是想做我们的工作。  我们需要的工具不会妨碍我们的工作。  我们没有时间浪费时间来对抗工具和观看视频。  我们需要即时访问的工具的文档,并通过目录,索引和搜索功能搜索要使用该工具的信息。  此论坛和视频专用方法完全不尊重我们所有的时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YouTube频道允许搜索。  它将搜索视频的描述,因此如果有视频涵盖您感兴趣的内容,则搜索将找到该视频。  使用下方红色框中的搜索在频道内搜索(顶部的搜索框搜索所有YouTube)。  如果我们有许多人提出相同的问题,我们通常会为其创建视频。

    主要问题似乎是尝试查找特定功能的选项或首选项。  “首选项”对话框具有搜索功能。  下面我在搜索框中键入了格式,它显示了格式化板的选项。  这方面的主要技巧是输入正确的搜索词。  但是,在搜索帮助时将会出现完全相同的问题。  我更喜欢搜索首选项,因为它比搜索帮助然后查找首选项中描述的帮助快得多。  执行此操作的一个提示是单击底部的链接以显示高级设置。  这样将搜索全部选项集。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然我可以搜索某视频,但我无法搜索内容... 我不得不浪费时间坐在一个视频里,我的ADD脑可能会调出大约半分钟的视频,即使它不是,我所寻找的很有可能不在那里-可怕的浪费我们的时间!!!

    高级设置和搜索框上的提示很好-我找到了格式化板设置。 仍然不会撤消它所做的事情。 我需要一个带缩进的块,所以我运行了它,当它缩进了我需要缩进的部分时,我没有发现它所造成的其余混乱,直到经过大量代码编辑后,我仍然不得不通过整个代码来修复 一团糟。 每次再次使用格式化板时,我都非常害羞。

    我只是放弃了。 如果我无法解决CCS (不是我的代码或设备,工具)的问题,我将继续前进,而不是浪费时间,对记录一个不简单的工具的态度非常差而感到沮丧...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尽最大努力帮助您利用今天可用的资源。  

    搜索视频。  我们的许多视频都是我们所说的快速提示。  这是2分钟的视频,可快速显示如何执行某项操作。  使用频道上的文本搜索将搜索视频描述(描述内容)并返回匹配的视频。  可能没有有关您正在查找的内容的视频,但执行快速搜索将会检查。

    如果使用格式化板,请发出一个有用的信息,即本地历史记录。  大多数人使用源版本控制系统,但只有在您完成检入/提交后,这才有助于您恢复。  本地历史记录可跟踪常规文件保存之间的差异。

    然后,您可以选择将特定更改合并回。

    例如,下面我在项目资源管理器中选择了main_tirtos.c文件,然后从上下文菜单中选择了"与->本地历史记录比较"。  这将打开最右侧的小视图,其中显示我的文件的各种保存。  我选择了今天上午11:40开始的一个。  然后,它会在屏幕中间打开较大的视图,左侧显示文件的当前版本,右侧显示本地历史记录的版本。  然后,我可以使用视图顶部附近的按钮选择还原特定更改(或所有更改)。  目前,我选择了由格式化板完成的更改,我可以撤消此更改,这样我就不会丢失所做的其他代码更改。  此工具非常有用。  但是,如果对相当大的源文件进行格式设置,那么完成所有更改可能会很麻烦。

    视频搜索的最后一个插孔。  如果您搜索撤销或更改,此视频将显示在列表顶部。  搜索完全取决于所提供描述的质量,但我们会尽量使其相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能*让格式化程序停止将行拆分为废话(例如,我们在同一行上留下一个“for”语句),所以我只需剪切并粘贴到代码块中,在那里进行格式化(我可以让它格式化我想要的任何方式),剪切并粘贴.....完成....变通办法但完成....

    很难理解推送视频,而不是浪费时间制作视频,浪费工程师的时间(他们都知道如何阅读用户手册!) 而不是像每个经验丰富的工程师都知道的那样记录。 看起来非常懒……

    我甚至不看电视! 我不会浪费时间观看视频,希望相关信息*可能*出现在视频中,坦率地说,我很受侮辱,因为大家都认为我的时间太低了。 向我们提供有关*阅读*和*搜索*的正确文档!!!!


    可搜索的手册比视频更有效。 故事结束。 不是虚假新闻。


    我在这里浪费了我的呼吸。 我不想再听到关于视频的一件事! 他们对我来说完全没有价值... CCS没有真正做到我想要的,但我现在正在想办法 在这款产品推出之后,TI将成为我寻找处理器的最后一个地方,直到您(如果有的话)决定放下您的智能手机摄像头并执行记录您的工具的实际工程任务...

    小心...