This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f5335:CCS7 StackOverflowError

Guru**** 2350460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655963/ccs-msp430f5335-ccs7-stackoverflowerror

部件号:MSP430F5335

工具/软件:Code Composer Studio

尝试执行堆栈使用情况分析时,我收到以下错误:

我该怎么办?  CCS V 7.4 ,这在Windows和Linux中发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我真的不能在7.4 的两个操作系统中再现这种情况。 具体项目或所有项目都会发生这种情况吗? 如果仅针对您的项目,是否有值得提及的具体内容?

    如果您从命令行调用CCS,它是否输出任何有助于更好地理解这一点的附加信息?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是特定于项目的。 TI是否会查看我的项目以调试该问题? 它是一个C++项目,代码库相对较大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能遵循此线程的其他人。

    此问题已脱机处理,错误报告CCSEIDE-3389已归档。 其状态可在下面我签名的链接SDOWP中查看。

    为了方便起见,错误报告中显示了一个解决方法,并在下面进行了复制:

    改为使用CG_xml实用程序的call_graph。  
    从以下位置下载和安装:  
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Generation_Tools_XML_Processing_Scripts  

    发出命令:  
    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-MSP430_MSP4S.6.LTS\bin\ofd430 16.9 -x -g file.out | C:\ti\cg_xml\bin\call_graph --func_info

    此致,

    拉斐尔